This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:器件正在充电或连接适配器时 IDCHG 输出的行为。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726110/bq24780s-behavior-of-idchg-output-while-the-device-is-charging-or-adapter-connected

器件型号:BQ24780S

您好!

在我的应用中、我使用 IDCHG 引脚的输出来监控电池电流。 我将这个引脚路由到一个微控制器 ADC 当电路板只有电池电源时,IDCHG 上的电压似乎正确跟踪,但是当连接+19V 适配器时,读数开始没有意义--无论是在充电状态还是不充电状态。

当我以大约2.24A 的电流为电池充电时、10m Ω 感应电阻器上的电压为22.98mV、IDCHG 引脚的输出为60mV。 IDCHG 引脚穿过 PCB 到达 MCU 引脚、电压读数为13.56mV。 CSA 的输出是否处于高阻态?

该芯片未处于低功耗模式(12H[15]= 0)、并且 IDCHG 被配置为启用(3BH[11]= 1)。 无论何时连接适配器、IDCHG 功能是否都被禁用? 我在数据表中没有发现任何明确声明它已禁用的内容、也无法从方框图中推断出任何内容。

谢谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    由于 IDCHG 不是双向拓扑、因此它仅支持放电电流监控器。

    因此、我认为 CSA 应该在充电模式下处于 HiZ 状态。 BQ24780S 不会在充电状态下监控电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测试了 EVM、发现在混合升压模式下且仅连接电池时、放电电流得到了正确跟踪。 在以下状态下、应忽略 IDCHG 引脚上的电压:

    -适配器已连接并正在充电
    -适配器已连接但未充电

    在我的 PCB 上找到了相同的结果。 感谢您的解决、Paul。