This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:标准时序和扩展组合 WDT- TPS3851的含义是什么?#39

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724938/tps3851-what-s-the-meaning-of-standard-timing-and-extended-timingg-wdt--tps3851

器件型号:TPS3851

您好,

我对 TPS3851超时配置有疑问。 数据表显示了两个计算超时的公式、如下所示、  扩展时序的含义是什么?

如何在标准和扩展之间进行选择?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty Guo、

    请使用数据表第11.1.1节中的表5:器件命名规则。 示例:请注意、TPS3851G18EDRBR 可以拆分为 TPS3851 - G - 18 - E - DRBR、"E"表示已发出时序。 如果器件名称是 TPS3851G18SDRBR (TPS3851 - G - 18 - S - DRBR)、则"S"表示标准。 当您选择器件版本时、器件型号中的封装描述符之前会有 E 或 S。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    请帮助确认以下问题:

    1.复位引脚仅表示相关电压、对吧? 如果电压处于正常范围内、RESET 引脚将始终处于高电平?
    2.超时用于 WDO 输出、不复位?
    3、如果 WDI 管脚上没有信号、电压正常、WDO 的输出是否为低电平、不是静止?
    3.可以使用 WDO 作为 MCU 复位触发器吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

     /RESET 状态仅取决于 VDD 和/MR

    看门狗超时(t_WD)=脉冲必须在 WDI 上达到的时间。 复位延迟= 当一个故障发生时、/RESET 和/WDO 保持激活(低电平)的时长。 /WDO 和/RESET 具有相同的延迟(t_RST)

    正确 、/WDO 将为 t_RST 激活低电平、然后恢复为逻辑高电平、直到 WDI 上出现另一个时序故障。 当 WDI 上没有信号时、/WDO 状态持续变为低电平200ms 然后变为高电平、以检查信号是否到达 WDI、然后返回低电平、然后返回高电平等

    /WDO 可以连接到 MCU 或其他一些器件。 请记住、/WDO 将在每个故障上转换为低电平、然后再转换为高电平以检查下一个故障。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    另一个问题是最大扩展时序 WDT 是什么? 仅取决于 Ccwd?

    我在表4中看到,如果 Ccwd=1uF,则 td 为77455ms (tpy),如果我使用2.2uF,td 是否为77.4 *2200+55=170335ms?

    对于大电容器是否还有其他影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    看门狗超时仅取决于 Ccwd。 看门狗超时有一个最大限制、因为电容器需要能够在超时范围内充电、并在复位延迟范围内放电。 当您将电容增加到最大建议值以上时、计时精度可能会降低、因为当电容再次充电时、可能没有足够的时间使电容完全放电、而剩余电量。

    可以使用更大的电容器、但请进行彻底测试、以了解在特定应用中使用更大的电容器的效果。

    Michael