您好,
我对 TPS3851超时配置有疑问。 数据表显示了两个计算超时的公式、如下所示、 扩展时序的含义是什么?
如何在标准和扩展之间进行选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Betty Guo、
请使用数据表第11.1.1节中的表5:器件命名规则。 示例:请注意、TPS3851G18EDRBR 可以拆分为 TPS3851 - G - 18 - E - DRBR、"E"表示已发出时序。 如果器件名称是 TPS3851G18SDRBR (TPS3851 - G - 18 - S - DRBR)、则"S"表示标准。 当您选择器件版本时、器件型号中的封装描述符之前会有 E 或 S。
如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!
Michael
Betty、
/RESET 状态仅取决于 VDD 和/MR
看门狗超时(t_WD)=脉冲必须在 WDI 上达到的时间。 复位延迟= 当一个故障发生时、/RESET 和/WDO 保持激活(低电平)的时长。 /WDO 和/RESET 具有相同的延迟(t_RST)
正确 、/WDO 将为 t_RST 激活低电平、然后恢复为逻辑高电平、直到 WDI 上出现另一个时序故障。 当 WDI 上没有信号时、/WDO 状态持续变为低电平200ms 然后变为高电平、以检查信号是否到达 WDI、然后返回低电平、然后返回高电平等
/WDO 可以连接到 MCU 或其他一些器件。 请记住、/WDO 将在每个故障上转换为低电平、然后再转换为高电平以检查下一个故障。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
Michael