This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:如何连接'RAMP'引脚?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726334/lm5035c-how-do-i-connect-the-ramp-pin

器件型号:LM5035C
主题中讨论的其他器件:LM5035

我正在尝试设计一个200V 的输入电压和一个200kHz 的振荡器频率。

此时、当 RFF 连接到输入端时、RFF 值约为7M 欧姆。

可用 RFF 值的范围是多少?

RFF 将消耗多少瓦功率?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hwnag woon Lee、您好!

    感谢您关注 LM5035C。 7MΩ RFF、Δ I 似乎很高。 您能否告诉我您在 LM5035数据表中的公式1中使用了哪些值? RFF 通常在 μ kΩ 范围内。 也可以将 RFF 连接到基准引脚、而不是连接到 Vin。

    斜坡引脚电压是锯齿波形、最高可达2.5V 如果 RFF 连接到 Vin、则平均功耗等于((Vin-Vram_avg)^2)/RFF。

    此致、
    本·洛夫