This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409:如何获得效率>98%?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725803/webench-tools-lm3409-how-to-get-the-efficiency-98

器件型号:LM3409

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们将 LM3409MY /NOPB 驱动器 IC 用于 LED 街灯。 但我们仅获得89%的效率。 我们使用 webench 进行驱动器设计。 输入范围为10.5V 至17V、输出为9.67V @1.6A。 您能否建议如何提高此驱动器的效率?

相关信息

Anandam boora、

Intelizon Energy Pvt Ltd.、

印度海得拉巴

联系电话 +91-9346116230

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anandam、您好!

    提高效率或优化效率需要针对您的应用完成所有设计计算。 我要使用的方法是创建一个电子表格、其中包含所有耗散功率的组件、续流二极管、开关 MOSFET 导通损耗、电流感应电阻器、开关 MOSFET 的栅极驱动和开关损耗以及任何其他功率损耗组件。

    例如、如果您使用的电流感应电压最高、则为246mV。 在10.5V 输入下、占空比将接近最大值、如果电感器电流纹波较低、则电流感应电阻器上的平均电压将接近246mV。 如果占空比为90%、则电流感应电阻器中的功率耗散将为246mV * 0.9 * 1.6A = 354mW。 输出功率为9.67V * 1.6A = 15.47W。 仅考虑电流感应电阻器损耗的效率为15.47W/(15.47W+0.354W)= 97.8%。 在本例中、只有电流感应电阻器导致2%的损耗。 加上 MOSFET 开关损耗、导通损耗、二极管续流损耗、电感器损耗和其他损耗、您将能够查看损耗所在位置、并尝试器件更改以改善或运行条件。

    电流感应电阻器损耗的改进将是降低 Viadj、但精度会变差、因此需要进行权衡。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的驱动器电路中使用了 WEBENCH 设计工具建议的相同组件。 那么,您对效率大于95%的产品有何建议/建议

    此致

    Anandam boora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anandam、您好!

    LED 驱动器的 Webench 可帮助您开始设计 LED 驱动器。 如果您希望提高效率、我会创建一个设计电子表格、其中显示了组件中的所有损耗。 这样、您就可以更改运行参数和器件、以查看提高效率的因素。 在上面的示例中、电流感应电阻器的效率损失约为2%。 如果 Viadj 设置为一半、电流感应电阻设置为一半、则该损耗也会减半。 优化的唯一方法是了解所有东西都耗散了什么。 数据表中包含许多设计公式。 要计算的关键参数是 MOSFET 导通损耗、MOSFET 开关损耗、飞轮二极管导通损耗、传导和开关电感损耗、然后是偏置损耗(IC、栅极驱动和其他电路所需的功率)。 这是一个起点、也存在其他损耗。

    此致、