请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 工具/软件:WEBENCH设计工具
我们将 LM3409MY /NOPB 驱动器 IC 用于 LED 街灯。 但我们仅获得89%的效率。 我们使用 webench 进行驱动器设计。 输入范围为10.5V 至17V、输出为9.67V @1.6A。 您能否建议如何提高此驱动器的效率?
相关信息
Anandam boora、
Intelizon Energy Pvt Ltd.、
印度海得拉巴
联系电话 +91-9346116230