This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:负载开启时、它可以#39;t 充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725171/bq24133-it-can-t-charge-when-the-load-turn-on

器件型号:BQ24133

你(们)好

  我们设计了一个可探测 BT 扬声器、并将 BQ24133用于3节电池充电器。  

 充电器和放大器的原理图如下图所示。  

现在、我们遇到了一个问题。 用这样的方法给出一些解决问题的建议。

当 Q4由 MCU 控制 Q5控制关闭时,15V/3A 适配器插件 bq24133可以充电;然后我们打开 Q4,放大器 AD82584开机,但它不播放任何音频。 bq24133无法充电、状态 LED 闪烁。 它需要拔下适配器,然后插上电源,bq24133可以重新插入。

2.当 Q4始终打开时,适配器会关闭,然后我们会反复插入, 它可以充电。

3.当 Q4导通时,PVCC 电压将在短时间内下降到11V。

e2e.ti.com/.../PTY_2D00_B03V02.pdf

e2e.ti.com/.../GTY_2D00_B03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    您是否连接了正确的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    我在 frist 帖子中附加了2个 pdf 文件、PTY-B03V02文件是充电器原理图。 plsease 下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24133原理图有错误。 SRN 引脚也应连接到 VBAT。 请仔细检查并重试。 谢谢!

               

    d/s 上的典型应用

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,宁
    很抱歉、我在原理图中犯了一个错误。 在 PCB 中、SNR 引脚连接到 VBAT。
    您是否会检查另一个可能的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,宁
    很抱歉、我在原理图中犯了一个错误。 在 PCB 中、SNR 引脚连接到 VBAT。
    您是否会检查另一个可能的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试以下操作并查看 bq24133是否正常工作?
    1.拆下除 C15外连接在 VCC 之后的所有元件,如 Q4、Q5、放大器 AD82584等 然后在 VCC 上连接一个可变电阻负载。
    2.移除@+15V 负载、例如放大器 AD82584等 然后在 VCC 上连接一个可变电阻负载。

    谢谢!