请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 你(们)好
我们设计了一个可探测 BT 扬声器、并将 BQ24133用于3节电池充电器。
充电器和放大器的原理图如下图所示。
现在、我们遇到了一个问题。 用这样的方法给出一些解决问题的建议。
当 Q4由 MCU 控制 Q5控制关闭时,15V/3A 适配器插件 bq24133可以充电;然后我们打开 Q4,放大器 AD82584开机,但它不播放任何音频。 bq24133无法充电、状态 LED 闪烁。 它需要拔下适配器,然后插上电源,bq24133可以重新插入。
2.当 Q4始终打开时,适配器会关闭,然后我们会反复插入, 它可以充电。
3.当 Q4导通时,PVCC 电压将在短时间内下降到11V。
e2e.ti.com/.../PTY_2D00_B03V02.pdf