This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:支持设计能耗和校准电压设置。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725395/bq34z100-g1-design-energy-and-calibrate-voltage-setting-support

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 BQ34Z100-G1设计3s1p 电池组。 它们不介绍如何设置 设计能耗和 校准电压。 例如、如果单节电池为3.7V、1000mAh、  

  1. 数据闪存中的"设计能量"需要输入 1000mAh * 3.7或 1000mAh * 3.7 *3?
  2. 校准中的"校准电压"需要输入单节电池电压或 单节电池电压*3?

您能给一些关于它的信息吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bruce Li:

    假设3.7V 为标称电压、采用3s1p 配置:

    1."设计能量"= 1000mAh * 3.7V
    这将是电池组电压、单节电池电压* 3.

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan:
    明白了,非常感谢您的支持。