Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 尊敬的 TI 专家:
我的客户正在使用 BQ34Z100-G1设计3s1p 电池组。 它们不介绍如何设置 设计能耗和 校准电压。 例如、如果单节电池为3.7V、1000mAh、
- 数据闪存中的"设计能量"需要输入 1000mAh * 3.7或 1000mAh * 3.7 *3?
- 校准中的"校准电压"需要输入单节电池电压或 单节电池电压*3?
您能给一些关于它的信息吗? 非常感谢。