Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 尊敬的大师:
我们在汽车信息娱乐项目中使用 LM5122-Q1、该项目在关断模式下需要超低待机电流。 VIN 为6V-18V、Vout 高于12V。 为了保持 FB 网络上的功率耗散、客户需要选择较大的值、但您能不能建议我们可以尝试的最大值是多少? 以及在 FB 网络发生变化时调整 COMP 参数的任何计算工具?
感谢并期待您的反馈。
B&R
Eric。