This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:支持 FB 电阻器的最大电阻器可实现最低功耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726042/lm5122-q1-largest-support-fb-resistors-for-lowest-power-consumption

器件型号:LM5122-Q1

尊敬的大师:

我们在汽车信息娱乐项目中使用 LM5122-Q1、该项目在关断模式下需要超低待机电流。 VIN 为6V-18V、Vout 高于12V。 为了保持 FB 网络上的功率耗散、客户需要选择较大的值、但您能不能建议我们可以尝试的最大值是多少? 以及在 FB 网络发生变化时调整 COMP 参数的任何计算工具?

感谢并期待您的反馈。

B&R

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您的客户的规格要求是什么? 电阻过大可能会导致抗噪问题并影响 FB 引脚的运行。 我建议将低侧电阻器保持在20k 以下。

    谢谢、
    Youhao