This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725086/ucc28740-start-up-problem

器件型号:UCC28740

尊敬的团队:

使用 UCC28740的交流直流电源、我们在启动过程中会遇到问题。  

功率:30瓦

输出电压:24V (可在22–28V 之间调节)

输出电流:1.3A

输入电压:90–264 VAC

由于我们处于 NDA 状态、我需要有关如何继续共享更多详细信息的建议。 为了给您提供一些第一个想法、请找到随附的示波器图。

VDD:洋红色

VS:青色

CS:绿色

我们可以看到该部件开始在特殊启动模式下切换。 在 VS 引脚上的1.38V、当它应该转换至正常运行模式时、似乎有一个问题并且部件复位。

我们可以离线提供原理图和更多详细信息。

请提供建议!

谢谢 Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 attachede2e.ti.com/.../Hello-Lutz-UCC28740-e2e-startup-issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    CS 引脚上的小电容解决了该问题(如您的文档所建议)。 根据数据表、我们的印象是不需要这个电容器。  此外、我们也没有在示波器上看到尖峰、但必须有一些东西触发 CS 阈值。

    感谢您的支持

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

    Mike