请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 尊敬的团队:
使用 UCC28740的交流直流电源、我们在启动过程中会遇到问题。
功率:30瓦
输出电压:24V (可在22–28V 之间调节)
输出电流:1.3A
输入电压:90–264 VAC
由于我们处于 NDA 状态、我需要有关如何继续共享更多详细信息的建议。 为了给您提供一些第一个想法、请找到随附的示波器图。
VDD:洋红色
VS:青色
CS:绿色
我们可以看到该部件开始在特殊启动模式下切换。 在 VS 引脚上的1.38V、当它应该转换至正常运行模式时、似乎有一个问题并且部件复位。
我们可以离线提供原理图和更多详细信息。
请提供建议!
谢谢 Lutz