请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2031 主题中讨论的其他器件: BQ24650
大家好。 这是我第一次来这里,英语说得不好。
我有一个学校项目、涉及为公司创建电池充电器。 它将为12V 富液式铅酸电池充电(参考资料:27TMX)。 因此、电池充电器必须具有温度补偿器。
BQ2031对我来说似乎很好、但不推荐用于新设计。 因此、我非常喜欢具有类似功能(尤其是温度补偿器)的电池充电器。
但问题在于:
当我位于 BQ2031的页面中时、德州仪器建议我用 BQ24650替换该组件、因为它没有温度补偿器功能。 我在其他地方找不到组件。
如果有人能帮我、我都是耳朵。
提前感谢您
一个失望的学生