This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2031:I#39;m 正在寻找类似的电池充电器

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2031, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724849/bq2031-i-m-looking-for-a-similar-battery-charger

器件型号:BQ2031
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好。 这是我第一次来这里,英语说得不好。

我有一个学校项目、涉及为公司创建电池充电器。 它将为12V 富液式铅酸电池充电(参考资料:27TMX)。 因此、电池充电器必须具有温度补偿器。

BQ2031对我来说似乎很好、但不推荐用于新设计。 因此、我非常喜欢具有类似功能(尤其是温度补偿器)的电池充电器。

但问题在于:

当我位于 BQ2031的页面中时、德州仪器建议我用 BQ24650替换该组件、因为它没有温度补偿器功能。 我在其他地方找不到组件。  

如果有人能帮我、我都是耳朵。

提前感谢您  

一个失望的学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias、

    你的英语很好! 与 bq2031一样、bq24650具有 TS 引脚。 这不是您需要的温度功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    但在 bq24650的数据表中、TS 引脚仅用于关断保护。 如果电池温度超出工作范围,控制器将暂停充电并等待电池温度处于工作范围内。

    这不是我要寻找的功能。 我正在寻找一个控制器、如果电池温度发生变化、它可以在充电时改变电池中的电压。

    总之、我认为我找到了一个可以使用的电池充电器、但这不是 TI。 对于第一个原型、我说服我的老师使用 bq2031。

    但是、如果您(或任何人)想到了另一个电池充电器、我会将其考虑在内。

    祝您度过美好的一天(或夜晚)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elias、

    bq2031 TS 功能与 bq24650相同。 IC 本身不会随温度变化电池稳压电压、除非如下所述:

    bq2031针对所有器件使用的内部电压基准
    电压阈值确定结果将得到补偿
    温度。 温度系数为-3.9mV/°C、
    标准化为25°C 输入电压阈值
    随环境条件的变化而变化。

    很高兴您找到了适合您的器件。 祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白你的意思。 我想我误读了数据表、我会再读它。
    非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程被视为已解算并已关闭。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。