请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28019A、 UCC28063A、 UCC28064A、 UCC28180、 UCC28070我们正在寻找满足以下条件的 PFC 控制器。
您知道推荐的 IC 吗?
VIN=90VAC~255VAC
输出=1.6kW 400V
CCM 模式或 交错 PFC
外部电路很简单。
我们检查了 UCC28019A 和 UCC28063A。
这些 IC 是否满足要求?
此致、
西泽高郎