This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 控制器的位置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28063A, UCC28064A, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725896/quesition-of-pfc-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28019AUCC28063AUCC28064AUCC28180UCC28070

我们正在寻找满足以下条件的 PFC 控制器。

您知道推荐的 IC 吗?

VIN=90VAC~255VAC

输出=1.6kW 400V

CCM 模式或 交错 PFC

外部电路很简单。

我们检查了 UCC28019A 和 UCC28063A。

这些 IC 是否满足要求?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San

    你是对的。

    UCC28019A 是单相 CCM PFC 控制器
    UCC28064A 是一款交错式 TM PFC 控制器

    以下是您可能更喜欢的替代器件
    UCC28180是 UCC28019A 改进的单相 CCM PFC 控制器。
    UCC28070是一款交错式 CCM PFC 控制器

    此致、
    Eric