This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:当我使用固定值时、如何确定占空比

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725714/uc2825-how-the-determine-the-duty-cycle-when-i-use-a-fixed

器件型号:UC2825

当我使用 UC2825作为 PWM 来运行半桥转换器以获得16V 输出时。 I 使 EA (引脚1)连接到引脚3 (E/A OUT)。 和引脚2 (EA NI)通过10K 电阻器连接到基准引脚16。  如何确定固定占空比是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson

    您不会说这是闭环还是开环
    如果是开环、则误差放大器的输出为5V、PWM 为零。

    如果它是闭环的,则 PWM 将是在引脚1 (EA-输入)上保持5V 所需的任何值

    最好发布一个包含输入和输出电压的原理图。

    此致

    John