This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210:TPS562210

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210, LMR14030-Q1, LMR14050-Q1, TPS65263-Q1, TPS62097-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725607/tps562210-tps562210

器件型号:TPS562210

尊敬的先生:

我的客户在寻找汽车应用的降压、您是否可以帮助建议哪一款器件的性能与以下条件一样好?

高压降压

输入电压: 9~16V,最大额定值26V~40V

输出电压:5V、2000mA

符合 AEC-Q100标准

 

2.降压

输入电压: 5V,最大额定电压5.5V

输出电压:3.3V、1200mA

符合 AEC-Q100标准

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    TPS562210无法支持您的应用。
    有关 HV 降压、请参阅 LMR14030-Q1和 LMR14050-Q1。
    对于5V 降压、请参阅 TPS65263-Q1或 LPDC 和 CCP 团队的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    我通过在线 WEBENCH 工具对器件进行了排序、TPS62097-Q1适用于您的5V 应用。