请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562210
尊敬的先生:
我的客户在寻找汽车应用的降压、您是否可以帮助建议哪一款器件的性能与以下条件一样好?
高压降压
输入电压: 9~16V,最大额定值26V~40V
输出电压:5V、2000mA
符合 AEC-Q100标准
2.降压
输入电压: 5V,最大额定电压5.5V
输出电压:3.3V、1200mA
符合 AEC-Q100标准
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS562210
尊敬的先生:
我的客户在寻找汽车应用的降压、您是否可以帮助建议哪一款器件的性能与以下条件一样好?
高压降压
输入电压: 9~16V,最大额定值26V~40V
输出电压:5V、2000mA
符合 AEC-Q100标准
2.降压
输入电压: 5V,最大额定电压5.5V
输出电压:3.3V、1200mA
符合 AEC-Q100标准
谢谢、Ian。