请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780SEVM-583 您好,我将充电电流设置为512mA,但当我 使用串联的万用表测量该值时。 该值的变化范围为200-300mA。 请告诉我是否需要更改任何寄存器命令或值。 我完成了手册中提到的过程,我看到我测量的值与手册中的值是内联的。 稍后,当我尝试为电池充电时,我会遇到此问题。 谢谢。
Naveesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我将充电电流设置为512mA,但当我 使用串联的万用表测量该值时。 该值的变化范围为200-300mA。 请告诉我是否需要更改任何寄存器命令或值。 我完成了手册中提到的过程,我看到我测量的值与手册中的值是内联的。 稍后,当我尝试为电池充电时,我会遇到此问题。 谢谢。
Naveesh