This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:I SET 的充电电流值为512ma、但电流读数显示为360mA 左右

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725694/bq24780sevm-583-the-charge-current-value-i-set-is-512ma-but-the-current-reading-shows-around-360ma

器件型号:BQ24780SEVM-583

您好,我将充电电流设置为512mA,但当我 使用串联的万用表测量该值时。 该值的变化范围为200-300mA。 请告诉我是否需要更改任何寄存器命令或值。 我完成了手册中提到的过程,我看到我测量的值与手册中的值是内联的。 稍后,当我尝试为电池充电时,我会遇到此问题。 谢谢。

Naveesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveesh、

    您能否尝试一些评估步骤来调查此问题?

    请使用电流探头或仅测量不同时的 SRP/SRN 电压、以仔细检查充电电流。

    2.您是否可以对更高的充电电流进行编程、例如:2A 以检查容差?

    3.您的输入电压是多少?

    4.您是否更改了任何硬件组件?

    谢谢大家、此致