This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用不同的 PID 系数?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724801/ccs-ucd3138-how-to-use-different-coefficient-of-pid

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我发现有很多 Kp & Ki,Kd 系数,使用 Kp_COEF_0的时间是多少, 使用 Kp_COEF_1的时间是多少?

如何使用 PID 的不同系数?

在 UCD3138中,我在哪里可以找到它们的更改?

#define INIT_FILTER_0_KP_COEF_0 (1500)     //(1500)      // 15:0  KP 系数0
#define INIT_FILTER_0_KP_COEF_1 (5000)            // 31:16 KP 系数1
#define INIT_FILTER_0_KP_COEF_2 (10000)            // 15:0  KP 系数2

#define INIT_FILTER_0_KI_COEF_0 (160)  //(90)         // 15:0  Ki 系数0
#define INIT_FILTER_0_KI_COEF_1 (250)            // 31:16 KI 系数1
#define INIT_FILTER_0_KI_COEF_2 (500)            // 15:0  Ki 系数2
#define INIT_FILTER_0_KI_COEF_3 (500)            // 31:16 KI 系数3

#define INIT_FILTER_0_KD_COEF_0 (2000)            // 15:0  KD 系数0
#define INIT_FILTER_0_KD_COEF_1 (10000)            // 31:16 KD 系数1
#define INIT_FILTER_0_KD_COEF_2 (5500)            // 15:0  KD 系数2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCD 团队今天在美国和美国度假、因此他们可能无法在明天之前做出回应。

    我已提醒他们您的帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 UCD3138技术参考手册中查看第153页、您将看到系数配置寄存器文档。 这将为您描述它。 系数寄存器主要有两种用途:

    1.针对电源中不同情况的系数切换-例如一组用于斜升的系数、一组用于稳定状态的系数
    非线性模式

    您将注意到、有一整套针对0和1个单元的系数。 之后、后面的单元的实际系数更少、而是一些移位。 箱0和1可用于箱1、而其他箱更适合非线性模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。