This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:可行性分析

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725552/tpsm846c23-feasibility-analysis

器件型号:TPSM846C23

您好!

请检查以下指定要求、并告诉我所选器件是否支持一次性可编程功能以及 VID 编程。

 要求:

 输入电压:11.4V 至12.6V

输出电压:0.9V 至1.1V

默认输出电压:1.025V

输出电流:60A

电压分辨率:12.5mV 或更高

此致、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    是的、可以根据您的要求使用 TPSM846C23。 但是、您将需要两个并联的器件来实现60A 电流输出。 我建议您首先查看应用手册《并行运行 TPSM846C23》(www.ti.com/.../slvub26c.pdf)。