请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM846C23 您好!
请检查以下指定要求、并告诉我所选器件是否支持一次性可编程功能以及 VID 编程。
要求:
输入电压:11.4V 至12.6V
输出电压:0.9V 至1.1V
默认输出电压:1.025V
输出电流:60A
电压分辨率:12.5mV 或更高
此致、
Nitish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请检查以下指定要求、并告诉我所选器件是否支持一次性可编程功能以及 VID 编程。
要求:
输入电压:11.4V 至12.6V
输出电压:0.9V 至1.1V
默认输出电压:1.025V
输出电流:60A
电压分辨率:12.5mV 或更高
此致、
Nitish