请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2941 主题中讨论的其他器件: LM317、 TPS7B4253-Q1、 TPS7B4254-Q1、 TPS7B4250-Q1
大家好、我正在尝试设置两个 LM2941稳压器、以便使用一个控制器运行。 我在 其中一个 LM2941稳压器上使用一对电阻器(OUT 至 ADJ (1.8k)和 ADJ 至 GND (470欧姆))构建了一个简单设置的原型、并连接了另一个 LM2941、以便将其连接到同一输入、控制(开/关)、 GND 和 ADJ -输出是单独的,第二 个 LM2941上没有输出到 ADJ 电阻。 我从两个稳压器输出获得非常不同的输出电压。 显然、它们根本没有密切跟踪。 如果我在两个 LM317s 中使用相同的设置、则可以正常工作。 (对于 LDO)是否需要其他东西或需要不同的布置、以允许两个 LM2941共享单个控制
谢谢 Charlie