This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:使用单个控制器调节多个 LM2941

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941, LM317, TPS7B4253-Q1, TPS7B4254-Q1, TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724544/lm2941-adjusting-multiple-lm2941s-with-a-single-control

器件型号:LM2941
主题中讨论的其他器件: LM317TPS7B4253-Q1TPS7B4254-Q1TPS7B4250-Q1

大家好、我正在尝试设置两个 LM2941稳压器、以便使用一个控制器运行。 我在 其中一个 LM2941稳压器上使用一对电阻器(OUT 至 ADJ (1.8k)和 ADJ 至 GND (470欧姆))构建了一个简单设置的原型、并连接了另一个 LM2941、以便将其连接到同一输入、控制(开/关)、 GND 和 ADJ -输出是单独的,第二 个 LM2941上没有输出到 ADJ 电阻。 我从两个稳压器输出获得非常不同的输出电压。 显然、它们根本没有密切跟踪。 如果我在两个 LM317s 中使用相同的设置、则可以正常工作。  (对于 LDO)是否需要其他东西或需要不同的布置、以允许两个 LM2941共享单个控制

谢谢 Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    LM317和 LM2941具有不同的设计拓扑。 LM317调节 Vref 位于外部电阻分压器顶部电阻器上的时间、而 LM2941调节 Vref 位于电阻分压器底部电阻器上的时间。

    虽然连接每个稳压器的两个输入、GND 和开/关引脚不会出现问题、但断开线性稳压器的反馈环路会有风险。

    我们确实有 TPS743和 TPS7B5x-Q1器件等 LDO、专为电压跟踪而设计。 对于这些系列、您将注意到、为了实现电压跟踪、需要调整基准电压、而不是反馈环路。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前在找一个 LDO,该 LDO 可以处理至少12V 的输入和6V 到10.5的输出-使用3位数字控制并联电阻器。 您提到的 LDO TPS743不支持我的输入电压...no不确定 TPS7B5x-Q1、因为我在 TI 网站上找不到该系列的参考。。。。。器件型号是对的吗? 您能否提供指向该 TPS7B5x-Q1系列中任何器件的链接、我可以在此处查看数据表。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    很抱歉、我打算提及 TPS7B425x-Q1系列(TPS7B4254-Q1、TPS7B4253-Q1、TPS7B4250-Q1)。 我不知道我的“42”发生了什么。 这些器件的工作输入电压范围高达40V

    非常尊重、
    Ryan