您好、
我们的 TPS92515 LED 驱动器电路在经过一些下电上电后会出现功率输出下降。 在我们的控制下、功率降比我们所需的值低20mA、并且观察到电路提供的电流相当稳定。 在正常和故障运行电源周期期间、芯片的输入、例如 DAC/IADJ、Vin、PWM 和 VCC 被观察到是相同的。 断电并备份电路30次后、我们将看到此误差显示一次或两次、然后在后续的循环通电时恢复正常运行。 对于我们同一电路板上的某些电路、我们从未发现此问题。
在下图中、您可以看到我们的正常线性运行高于故障运行。 我们注意到误差不是基于预期输出的百分比、而是每个点的~20mA 下降。
在下一个图表中、我绘制了测试过程中的电流输出。 我们针对每个下电上电周期循环执行11种不同的 DAC 设置。 我们在此测试中循环通电30次。 请注意、突出显示的点部分是唯一显示功率下降误差的部分、在下一个功率周期期间、它已返回正确的输出。
此时、我们认为启动时可能会出现瞬态问题、导致内部电压基准设置不正确。 然而,我们迄今未能证实这一怀疑。 Coff 引脚在运行期间会不断充电和断电、因此任何问题只能在极短的时间内出现。 我们还认为、BOOT 和 SW 引脚会显示相同的瞬时误差、如果有的话。 我们还想注意的是、我们的 Vin 纹波远低于总电压的2V 和10%。
我们是否遗漏了一些内部电压基准、或者没有完全了解这些基准? 这是已知问题还是缺陷部件的迹象? 电路设计的某些方面是否可能出现故障(没有其他问题)?
请谢谢
Tyler