This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:重启后的可重复错误

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725281/tps92515-repeatable-error-after-power-cycle

器件型号:TPS92515

您好、

我们的 TPS92515 LED 驱动器电路在经过一些下电上电后会出现功率输出下降。 在我们的控制下、功率降比我们所需的值低20mA、并且观察到电路提供的电流相当稳定。 在正常和故障运行电源周期期间、芯片的输入、例如 DAC/IADJ、Vin、PWM 和 VCC 被观察到是相同的。 断电并备份电路30次后、我们将看到此误差显示一次或两次、然后在后续的循环通电时恢复正常运行。 对于我们同一电路板上的某些电路、我们从未发现此问题。   

在下图中、您可以看到我们的正常线性运行高于故障运行。 我们注意到误差不是基于预期输出的百分比、而是每个点的~20mA 下降。

在下一个图表中、我绘制了测试过程中的电流输出。 我们针对每个下电上电周期循环执行11种不同的 DAC 设置。 我们在此测试中循环通电30次。 请注意、突出显示的点部分是唯一显示功率下降误差的部分、在下一个功率周期期间、它已返回正确的输出。

此时、我们认为启动时可能会出现瞬态问题、导致内部电压基准设置不正确。 然而,我们迄今未能证实这一怀疑。 Coff 引脚在运行期间会不断充电和断电、因此任何问题只能在极短的时间内出现。 我们还认为、BOOT 和 SW 引脚会显示相同的瞬时误差、如果有的话。 我们还想注意的是、我们的 Vin 纹波远低于总电压的2V 和10%。

我们是否遗漏了一些内部电压基准、或者没有完全了解这些基准? 这是已知问题还是缺陷部件的迹象? 电路设计的某些方面是否可能出现故障(没有其他问题)?

请谢谢

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    在对上图进行测试期间、此行为是否在测试期间发生变化? 展示这种情况的器件的结果是否不同? 当我查看数据点时、我会看到每列12个、并且您有11个 DAC 设置、那么这是在一个功率周期中、有12个数据点、还是这一部分是两个功率周期? 稳压点仅在下电上电后发生变化、并在下电上电后恢复? 我只是确认您在上面所说的内容。

    此外、您的电流感应电阻器值是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    此行为仅从下电上电到下电上电、从不在同一下电上电周期内发生。 因此、如果我们的第一个点出现在低于预期的水平、我们会观察到该功率循环的其余点也会在100%的时间内出现低电平。 每个循环通电都是完全成功或完全失败。
    抱歉、我们在每个下电上电期间实际上测试了12个控制点。 很抱歉造成混淆。

    我们的电流感应电阻器为0.2欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    那么、正在进行的是 TPS92515的自校准。 可通过5mV 调整来提高电流调节设定点的精度。 它允许每阶跃发生5mV 的内部变化。 在完全 Viadj 时、该值为5mV/240mV 或大约0.021%。 平均电流为1安培、这与您测量的值有关。

    另有一个 e2e 帖子与此相关: e2e.ti.com/.../691778

    如果这不起作用、您可以搜索 TPS92515电流调节、它将会显示。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 我在数据表的哪个位置可以找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何有关您所描述的电流调节/自校准功能的更详细文档? 我已经查看过您链接的另一个线程以及其中的示例、但我非常感谢您提供有关该芯片功能的尽可能多的信息。
    增大 Vin 上的电容器是否可能有助于稳定这种不准确性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    我就此向您发送了一封电子邮件。

    此致、