请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22986 主题中讨论的其他器件:TPS65987D、 TPS65983B
大家好、团队、
对于在20V、5A 条件下用于 USB-C 的负载开关、您有什么建议
具有反向电流阻断、OVP、电流限制以及可能的反向阻断、具有快速恢复电流保护、以避免角色变化期间出现功率不足?(灌电流<->拉电流)。
此致、
Adrian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adrian、
不建议将 TPS22986用于 USB-C TBT 应用。 如果您需要设计 TBT 主机系统、可使用具有集成20V/5A 电源路径的 TPS65987D。
如果要开发 TBT 器件、则需要使用 TPS65983B 并遵循 Intel 参考设计。
如果您不是在设计 TBT 系统、则应使用 TPS65987D。
如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"
谢谢、
Eric