This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22986:支持选择最佳负载开关

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS22986, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724806/tps22986-support-in-choosing-the-best-load-switch

器件型号:TPS22986
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65983B

大家好、团队、

对于在20V、5A 条件下用于 USB-C 的负载开关、您有什么建议
具有反向电流阻断、OVP、电流限制以及可能的反向阻断、具有快速恢复电流保护、以避免角色变化期间出现功率不足?(灌电流<->拉电流)。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    不建议将 TPS22986用于 USB-C TBT 应用。 如果您需要设计 TBT 主机系统、可使用具有集成20V/5A 电源路径的 TPS65987D。

    如果要开发 TBT 器件、则需要使用 TPS65983B 并遵循 Intel 参考设计。

    如果您不是在设计 TBT 系统、则应使用 TPS65987D。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的清晰解释。 如果我只需要一个负载开关、而不需要控制器、该怎么办?

    你可以提出任何建议吗?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    目前、我们的产品系列中没有仅支持 USB Type-C/PD 负载开关的解决方案。

    谢谢、
    Eric