请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 主题中讨论的其他器件:、 LP5024、 LP5030
尊敬的 TI 团队:
在查看 TPS61169期间、我们想询问是否可以确认所需的规格是否可用。
我们计划将 WLED 设计为3S10P、规格为9V 200mA。
您能否确认使用 TPS61169是可行的?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.