This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169设计规格问题

Guru**** 2393135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61169EVM, LP5024, LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724928/tps61169-tps61169-design-spec-question

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:、 LP5024LP5030

尊敬的 TI 团队:

在查看 TPS61169期间、我们想询问是否可以确认所需的规格是否可用。

我们计划将 WLED 设计为3S10P、规格为9V 200mA。
您能否确认使用 TPS61169是可行的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngsu:

    您的最小输入电压是多少?200mA 是总输出电流? 最大 VFof LED 为3V?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    LED VF:3V
    输入电压:5V
    总电流:200mA
    LED 电路配置:3S10P

    请确保其可配置为 TPS61169。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对于您的应用、应该是可以的。 但我必须指出的是、这些 LED 灯串之间的电流匹配不会很好。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您能否推荐其他合适的器件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean。

    您能否推荐其他合适的器件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否有 LED 电流匹配规格? TPS61169可以支持该功能。 您的详细应用是什么?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean。

    应用:AI 扬声器

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、
    TPS61169是一款便宜且易于使用的器件。 我建议您使用 TPS61169EVM 来验证性能。 感谢您选择我们的器件。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、
    我已经使用我们的系统检查过 AI 扬声器、您是否可以接受无升压模式、例如 LP5024可能适合具有奇特性能的您。 我们很快将发布另一个 LP5030 (30通道)。
    肖恩