请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5050-1
您好!
我想设计一个具有以下电压的电源(主电源和冗余电源(每两个))。
1.2V、2.5V、3.3V、5V、7.5V、 -7.5V、15V、-15V、12V。
我想使用 LM5050-1/-Q1对这些电源轨(主电源轨和冗余电源轨)进行电源 ORing。
我对小于5V (1.2、2.5和3.3)的 ORing 电压有疑问。
ORing 是否能够在这些较低的电压下工作? 如果是、则如何为 这些低电压选择 MOSFET、因为 MOSFET 只有 VDS_max 额定值。
此致
Vishal Kakade