This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:不需要3.3V 输出、我可以忽略该侧的外部组件吗?

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725325/tps51285b-3-3v-output-not-needed-can-i-ignore-the-external-components-for-that-side

器件型号:TPS51285B

如果不使用该输出、我想知道我是否需要3.3V 侧的 MOSFET 和相应的无源器件。 我能否将3.3V 使能引脚接地并将其余引脚保持悬空?


我正在为希望使用此特定 IC 完成测试的客户端执行测试、因此不能选择更改为仅提供5V 电压的客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请按照以下 未使用信道的设置进行操作2

    - VBST2:    开路

    - DRVH2:    开路

    - DRVL2:    开路

    - SW2、CS2、VFB2:  通过1k Ω 连接到 GND、可将这3个引脚以1k Ω 连接到 GND。

    - EN2:通过1k Ω 连接到 GND

    裕昌