请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285B 如果不使用该输出、我想知道我是否需要3.3V 侧的 MOSFET 和相应的无源器件。 我能否将3.3V 使能引脚接地并将其余引脚保持悬空?
我正在为希望使用此特定 IC 完成测试的客户端执行测试、因此不能选择更改为仅提供5V 电压的客户端。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果不使用该输出、我想知道我是否需要3.3V 侧的 MOSFET 和相应的无源器件。 我能否将3.3V 使能引脚接地并将其余引脚保持悬空?
我正在为希望使用此特定 IC 完成测试的客户端执行测试、因此不能选择更改为仅提供5V 电压的客户端。