你好
我们在下面的 TPS92518 EVM 用户指南原理图和 BOM 中看到 C21 (0.1uF)。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluubm0c/sluubm0c.pdf
但是、在实际的 TPS92518 EVM 中、我们发现未 安装 C17。
此外、当我在 C17上添加0.1uF 时、波形 VLED 的下降 (长尾)比 通过并联 FET 进行0.1%调光时的下降更糟。
我认为 C17是可选的、因此当 VLEDx 端子上的过冲低于67V (绝对最大值)时、不需要 C17。
我认为移除 C17具有更好的分流 FET 调光性能。
请您发表您的意见吗?
此致
。