主题中讨论的其他器件: EV2400
尊敬的所有人:
当 BQ25895进入 TS 故障模式时、我的其中一个 AA 会注意到数据表中未描述的行为。
他正在使用 EVM 和 GUI。
我报告了他所执行的操作顺序:
- 设置刷新时间为5秒的自动读取寄存器(i2c)
- 为 ADC 设置连续1s 转换
- 等待5秒钟…
- 读取一些“合理”的温度值-正常
- 等待5秒钟…
- 读取一些“合理”的温度值-正常
- 跳线 JP8触发温度错误
- 读取一些温度值-不管它是什么,都是错误的-让我们称之为 valuea
- 通过跳线 JP8消除错误
- 等待5秒钟…
- 正在读取值 a–不正常
- 等待5秒钟…
- 正在读取值 a–不正常
- 由评估软件触发“启动 ADC”
- 读取一些“合理”的温度值-正常
是否有因 TS 故障而清除 CONV_RATE 的机会?
是否应读取 REG0C 寄存器以清除故障并重新启动监控?
此致、
Domenico