This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:TS 故障时、连续监控器停止

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724501/bq25895-continuos-monitor-stops-in-case-of-ts-fault

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的所有人:

当 BQ25895进入 TS 故障模式时、我的其中一个 AA 会注意到数据表中未描述的行为。

他正在使用 EVM 和 GUI。

我报告了他所执行的操作顺序:

-         设置刷新时间为5秒的自动读取寄存器(i2c)

-         为 ADC 设置连续1s 转换

         等待5秒钟…

         读取一些“合理”的温度值-正常

         等待5秒钟…

         读取一些“合理”的温度值-正常

-         跳线 JP8触发温度错误

         读取一些温度值-不管它是什么,都是错误的-让我们称之为 valuea

-         通过跳线 JP8消除错误

         等待5秒钟…

-         正在读取值 a–不正常

         等待5秒钟…

-         正在读取值 a–不正常

-         由评估软件触发“启动 ADC”

         读取一些“合理”的温度值-正常

 

    是否有因 TS 故障而清除 CONV_RATE 的机会?

是否应读取 REG0C 寄存器以清除故障并重新启动监控?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    V (TARANGE)规格限制为 REGN 的21%- 80%。 添加 JP8可将 TS 短接至超出此范围的接地端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、这意味着如果 TS 在范围内、显示器不会停止。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TS 在该范围内、则 ADC 读数应正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。 问题 与读数错误无关、而是与连续监护仪的残桩有关。

    即使 BQ25895退出 TS 故障、除非执行手动重启、否则监护仪不会重启。

    正确吗? DS 中未描述此行为。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、ADC 监控与 TS 故障无关。 我无法重复您在具有 EV2400的 bq25895官方 EVM 上描述的行为。 请仔细检查您的设计中的 I2C 通信。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。