Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431A-Q1
您好!
我有一位客户在启动期间看到 TL431-Q1在以下配置中的过冲大约为3.5V:
Vo = 7.5V、Co = 20uF。 2.5V 反馈正在比较器电路中使用、因此反馈引脚上也有一个4.7uF 电容。 您是否认为这可能与反馈和输出上导致输出电压控制环路减慢的所有电容有关?