This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:奇怪的启动行为

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725272/tl431a-q1-weird-startup-behavior

器件型号:TL431A-Q1

您好!

我有一位客户在启动期间看到 TL431-Q1在以下配置中的过冲大约为3.5V:

Vo = 7.5V、Co = 20uF。 2.5V 反馈正在比较器电路中使用、因此反馈引脚上也有一个4.7uF 电容。 您是否认为这可能与反馈和输出上导致输出电压控制环路减慢的所有电容有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我刚刚发布了这篇文章、但花了一些时间在图片上划行、它看起来更像是一个调节环路问题...当输出首次达到7.5V 时、反馈尚未达到2.5V。 在输出达到该巨大过冲值之前、它不会达到2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已通过私人电子邮件向您发送了邮件、我相信我们已经解决了这个问题。 客户的 FB 引脚上有元件导致问题。 组件不应连接到引脚或具有如此大的数量。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Ethan