This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电缆长度问题

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725220/bq76pl455a-q1-cable-length-problem

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在将7个 BQ76PL455A-Q1用于 96节 BMS 项目、我对它感到困惑、因为它确实需要您的帮助:

电池和 BMS (455的感应引脚)之间的最长电缆长度 为1.5米

我想知道电缆长度是否会影响精度? ‘d 对 Votage 进行排序时、理论上电流为0、但如果电流值很小、那么如果电缆阻抗过高(现在我的阻抗为800mΩ Ω)、它将影响精度。我想知道在对 Votage 进行排序时您是否知道电流值?

或者、当我使用 BQ76PL455A-Q1时、您能给我 关于电缆长度的任何建议吗、也许我可以跟随测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    流经 VSENSE 线路的最大电流为7.6uA (请参阅数据表表6.11、链接: www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf)。 虽然这非常低、但较长的电缆(如您所述、电缆的阻抗更大)仍会影响精度。 对于给定的阻抗、这将导致大约6.1uV 的精度变化。 虽然这可能不太重要、但我仍然建议您使用可用于设置的最小电缆、因为在考虑各种阻抗源时、实际阻抗可能高于所需的阻抗。

    谢谢、
    Vince