请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 尊敬的 TI 专家:
我现在将7个 BQ76PL455A-Q1用于 96节 BMS 项目、我对它感到困惑、因为它确实需要您的帮助:
电池和 BMS (455的感应引脚)之间的最长电缆长度 为1.5米
我想知道电缆长度是否会影响精度? ‘d 对 Votage 进行排序时、理论上电流为0、但如果电流值很小、那么如果电缆阻抗过高(现在我的阻抗为800mΩ Ω)、它将影响精度。我想知道在对 Votage 进行排序时您是否知道电流值?
或者、当我使用 BQ76PL455A-Q1时、您能给我 关于电缆长度的任何建议吗、也许我可以跟随测量结果。