This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:D+/D-检测

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724634/bq24295-d-d--detection

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25882

大家好、

BQ24295具有 D+/D-检测功能。
如果我客户的应用 同时使用 D+/D-检测 功能和 USB2.0通信、如何将 D+/D-连接到 USB 芯片(器件端)?
在这种情况下是否需要 USB 2:1开关?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    充电器上的 D+/D-引脚仅在充电器检测到应用了良好的输入电源后的1-1.5秒内有效。 之后、引脚变为高阻态。一些客户只需选择直接连接到 USB 总线、然后等待执行其他通信。 其他客户添加了 USB 开关(如 TS3USB221ARSER)来隔离线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的回复。

    ----------------------------------------
    充电器上的 D+/D-引脚仅在充电器检测到应用了良好的输入电源后的1-1.5秒内有效。 之后、引脚变为高阻态
    ----------------------------------------
    上述内容是否适用于 BQ25882等其他 TI 充电器?
    请告诉我、我们是否应该在每个器件上发布有关该功能的信息。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    是的。  我们所有具有 D+/D-的器件在加电测试后均变为高阻态。   此外、某些器件 还具有 强制 D+/D-特性。  最短计时为1-1.5秒、但一个器件系列(bq2589x)会检查 HVDCP 适配器以及 USB BC1.2适配器、因此可能需要2.5-3秒。