请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 主题中讨论的其他器件: BQ25882
大家好、
BQ24295具有 D+/D-检测功能。
如果我客户的应用 同时使用 D+/D-检测 功能和 USB2.0通信、如何将 D+/D-连接到 USB 芯片(器件端)?
在这种情况下是否需要 USB 2:1开关?
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 JEFF-SAN:
感谢您的回复。
----------------------------------------
充电器上的 D+/D-引脚仅在充电器检测到应用了良好的输入电源后的1-1.5秒内有效。 之后、引脚变为高阻态
----------------------------------------
上述内容是否适用于 BQ25882等其他 TI 充电器?
请告诉我、我们是否应该在每个器件上发布有关该功能的信息。
此致、
雅丽塔