This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217:输出引脚上无电压

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724520/tps65217-tps65217-no-voltage-on-output-pins

器件型号:TPS65217

您好!

我的产品是 TPS65217 电源管理 IC 的 TPS65217CRSLT。

我有一个 VSYS 和 PB_IN 正常工作的情况(VSYS 有1V1、PB_IN 有5V0)。

但我没有任何输出信号(LDO、LS、DCDC)。

您是否有任何调试此问题的建议?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adjivas、

    您使用的是哪种上电条件(PB_IN 下降沿、AC 上升沿或 USB 上升沿)?

    此外、您是否将 PWR_EN 拉为高电平?

    您可以在数据表中的图24中看到状态图。

    请注意、这是美国的假日周末、因此下一次答复可能会在周二。