大家好、
在该器件的数据表中、它指出全局亮度控制的 PWM 频率之一为190Hz:

但是、在功能方框图中、它显示了190kHz 与190Hz 之间的关系、如下所示。

哪一个是精确的频率?
此外、如果此频率为190Hz、则可能会导致 LED 附近的触控按键出现一些 EMI 问题。 您能不能帮助我理解这一部分、如果可以关闭此 PWM、同时我们仍然能够调暗/强化串行的各个 LED、而不是使用全局亮度功能。 我还想了解24Hz 可调频率。
-Jared
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在该器件的数据表中、它指出全局亮度控制的 PWM 频率之一为190Hz:

但是、在功能方框图中、它显示了190kHz 与190Hz 之间的关系、如下所示。

哪一个是精确的频率?
此外、如果此频率为190Hz、则可能会导致 LED 附近的触控按键出现一些 EMI 问题。 您能不能帮助我理解这一部分、如果可以关闭此 PWM、同时我们仍然能够调暗/强化串行的各个 LED、而不是使用全局亮度功能。 我还想了解24Hz 可调频率。
-Jared
您好!
GSCLK 的频率为25MHz、每个单独的 PWM 周期包含256 GSCLK 周期、因此 PWM 频率为97.6kHz。

使用组控制信号、您可以选择要在1个组周期(5.24ms)内使用的 PWM 周期数、最后的输出波形是第三个。 您可以看到、PWM 频率始终为97.6kHz、但并非始终开启、并且导通时间由组亮度控制。
对于第二个问题、使用24Hz 可调频率实现闪烁功能、这意味着您可以通过配置此功能获得自动闪烁效果。
谢谢!
Ives