This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:亮度控制频率 Hz 或 kHz

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185740/tlc59116-brightness-control-frequency-hz-or-khz

器件型号:TLC59116

大家好、

在该器件的数据表中、它指出全局亮度控制的 PWM 频率之一为190Hz:

 

但是、在功能方框图中、它显示了190kHz 与190Hz 之间的关系、如下所示。  

哪一个是精确的频率?

此外、如果此频率为190Hz、则可能会导致 LED 附近的触控按键出现一些 EMI 问题。  您能不能帮助我理解这一部分、如果可以关闭此 PWM、同时我们仍然能够调暗/强化串行的各个 LED、而不是使用全局亮度功能。 我还想了解24Hz 可调频率。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GSCLK 的频率为25MHz、每个单独的 PWM 周期包含256 GSCLK 周期、因此 PWM 频率为97.6kHz。

    使用组控制信号、您可以选择要在1个组周期(5.24ms)内使用的 PWM 周期数、最后的输出波形是第三个。 您可以看到、PWM 频率始终为97.6kHz、但并非始终开启、并且导通时间由组亮度控制。

    对于第二个问题、使用24Hz 可调频率实现闪烁功能、这意味着您可以通过配置此功能获得自动闪烁效果。  

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    不过、感谢您的回答、这并不能回答我关于数据表中不一致性的问题。 在数据表中、我们参考190Hz 和190kHz。 哪一个是正确的?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    190Hz 用于组控制频率、但输出信号的频率为 97.6kHz、请参阅所附的图 I。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    那么、您是否同意方框图是错误的、下面突出显示的值应为190Hz、而不是190kHz?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared K ö m

    是,数据表可能不正确、我将与我们的团队讨论此问题、以便正确解决。

    感谢您的信息!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢你的答复。 此外、如果190Hz 信号被"关闭"(0%占空比)、这将关闭所有 LED、对吧?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared K ö m

    是,正确。

    谢谢!