This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找双极电源的直流/直流降压解决方案

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695661/looking-for-a-dc-dc-step-down-solution-for-bipolar-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM5022TPS40210

尊敬的 TI 社区:

我正在寻找一个降压转换器/IC、它可以在我的设计中用作 LDO 的前置稳压器。

我在转换等和成本方面没有具体的要求。
它应该能够提供1.5A 最小电流、OFC 可以提供2-3A 电流。

解决方案尺寸不大、我可以放置相当大的电感器、如果 IC 是有效的电感器、那就更好了。
降压的输出将通过 π 型滤波器和 LDO 进一步滤波。

但我需要一个能够直接与负电压搭配使用的解决方案、我使用的是双极电源(中间抽头式变压器)。
我不想从 VCC 生成 VEE、因为我的设计在此阶段相当完整、做出这样的决策需要花费过多的时间和精力。

我的原因是为了避免在我的设计中出现高 VIN 与 VOUT 之比、从而使电源以更高的温度运行。
但我不确定如何处理负电源轨、因为大多数设计都是正或正到负转换器。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    您的负输入电压和所需的负输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我的坏! 我忘记了我的设计的输入和输出电压。

    我正在寻找可与12-24V 或更高(aprox. 30V)的输入电压一起使用的 IC。
    输出电压至少应能够产生20V 电压(因为我使用双极18V 或15V 为模拟电路上电)。

    如果我可以使用这些 IC 在其输出端产生高达26-28V 的电压、那么在某些情况下、我将能够使用双极电压为24V 的 LDO。

    但我主要是在寻找能够在其输入端处理24-26V 电压、在输出端处理20V 电压的 IC。
    我的 VEE 和 VCC 线路由中间抽头的变压器产生、因此两者相似、只是扩散电势、并且都将使用降压 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateusz、
    我的同事推荐 LM5022。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我认为 LM5022远超我所需要的:)
    10A? Nah、我只是为一些运算放大器和其他模拟 IC 供电、最大电流不超过1-1.5A
    有时甚至低于1A。

    我有疑问。

    直接基于负电源轨构建负降压转换器是否仍然有效(我是指文章)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    LM5022是一款控制器。  您可以调整外部组件的尺寸以支持更低的输出电流。

    是的、这篇文章概述了负输入电压负输出电压的一般过程。  我已经看到一些使用这种方法并使用类似 TPS40210控制器的参考设计。  我的同事在使用这些拓扑时建议将 LM5022用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用集成开关? 它应该更容易使用。
    我对这种 IC 不是很熟悉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我直接支持的任何内容都不会对您有效。 我知道使用反相降压升压和耦合电感器从正电压到+和-输出的分离轨转换。 如果您对此感兴趣、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道分离轨解决方案、我将其与电池配合使用。
    这不是我这次要找的。

    您能帮我处理外部器件吗? 我将坚持使用此 LM5022或 TPS40210 (这一款价格更便宜)。

    正如我说过的、我需要一个降压正电源轨的解决方案、以及另一个降压负电源轨的 IC。
    我假设我不能使用相同的 IC (每个电源轨一个)同时执行这两个操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateusz、
    我必须推荐您给其他人、因为我不直接支持这些设备中的任何一个、也从未使用它们进行设计。 让我看看我是否能找到人来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人帮助我、John 会很好。
    顺便说一下、我对 BOM 有疑问、是否存在类似的解决方案、它具有更小的 BOM 而不是 LM5022?

    零件越少、占用的空间就越小、成本也就越低。
    尤其是当我仍然依赖 LDO 的性能时、降压转换器将只是一个前置稳压器(在 PCB 设计和原理图方面仔细实施了 OFC)。

    因此、如果有可能以类似的方式降低成本或提高性能、那么我不想占用4层电路板的大量空间并浪费大量资金。
    在本例中、我将尝试将电压从~ 24VDC 降低到18V、这就是全部。

    我刚刚检查了 LM5022 EVM、它有很多器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个参考设计原理图、用于某种相似的设计、1A 时为-48 (-56至-45)输入至-36V 输出。 很显然、需要进行一些修改才能满足您的要求、但这是我能找到的最接近的设计。  如果您需要、请告诉我。  总共大约有40个组件。  不过、我无法建议对其进行任何更改。  您需要与该产品线的人员合作。